This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:电压转换器3.3V 至3.3V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994133/sn74lvc1t45-q1-voltage-translator-3-3v-to-3-3v

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

您好!

我想知道 SN74LVC1T45-Q1器件是否能够正常运行、VCCA 和 VCCB 是否处于相同的电压电平?

例如:如果 VCCA = 3.3V 且 VCCB = 3.3V、A 侧和 B 侧逻辑电平是否会相互跟随(取决于方向控制)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    器件将正常工作。 VCCA 和 VCCB 电源可以是数据表中指定的任何值、彼此独立。

    谢谢!
    Rami