This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:4通道版本建议和封装信息

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, UCC23513, SN74AHCT125, SN74AHCT125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993955/sn74act244-4-channel-version-recommendation-and-package-information

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: UCC23513SN74AHCT125SN74AHCT125-Q1

大家好、

如果我们有与 SN74ACT244类似的四通道版本缓冲器/驱动器、您能提供建议吗?

我的客户正在使用 SN74ACT244与 UCC23513配合使用、如果有、他们希望更改为四通道版本。

另一个问题是 SNJ54ACT244W 的封装(因为它们需要125C 版本)。 数据表将封装显示为、  

他们想要确保脚部为什么这么长、如果很难焊接? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC23513的建议最小电流为7mA。 因此、像 SN74AHCT125这样的8mA 器件可以正常工作。

    (陶瓷双扁平封装的支脚确实很长、因为它们由客户构成。 标准取放机器将无法执行此操作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的快速回复! 我注意 到、SN74AHCT125的工作温度为-40C 至85C、 这是客户所不需要的。 您能否提供建议、我们是否有一些器件可实现125C? 谢谢!

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪;搜索函数和 商店 说这个部件处理125°C 在任何情况下、您都可以使用 SN74AHCT125-Q1。