This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:MPN 的 IBIS 模型:TXS0104ERGYR

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992178/txs0104e-ibis-model-of-the-mpn-txs0104ergyr

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0101

我想拥有 MPN 的 IBIS 模型:TXS0104ERGYR。

我尝试使用 TXS0101 IBIS、但只有输入引脚可用、没有用于仿真的输出引脚。

请就上述情况提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、边缘加速器仅在短时间内有效。 这无法使用 IBIS 进行完全建模。

    您尝试通过仿真解决的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我使用 TXS 电平转换器来转换1.8V 和3.3V 的 I2C 和 UART 信号 IO 电压电平、因此我想对两个方向的 TX 和 RX 进行仿真。 但只有输入引脚可用、因此我只能模拟一个方向、即 TXS 开关上的 RX、但无法在 TXS 开关上执行 TX。

    你对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型中的输入引脚仅适用于 OE 控制输入;不对数据 I/O 建模(IBIS 不支持 TXS 架构)。

    您必须使用 Spice 模型。