This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17它将支持 UART、不是????

Guru**** 2943760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, TXB0102, SN74AHCT1G125, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993629/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17-it-will-support-uart-are-not

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: TXB0102、 SN74AHCT1G125、 SN74AHC1G125

您好!

 SN74LVC2G17、我选择此缓冲器用于 UART 协议、我的微控制器支持3V3、我连接外部 UART 打印 机打印机电压为5V。

此缓冲区不支持。

 

 

此致

潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪

    由于 UART 线的方向、SN74LVC2G17不适用于 UART。 2G17中的两个通道方向相同。 在 UART 中、它们是反向方向、TX 到 RX 和 RX 到 TX、并且转换级别应相应匹配。  
    相反、对于2线 UART、TXB0102会更好。 这是自动双向的、将支持您的电压。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过电缆连接了打印机、TXB0102可能无法以高波特率处理电容负载。 在这种情况下、我建议使用一个用于3.3V 至5V 转换的 SN74AHCT1G125、以及一个运行在3.3V 电压下的 SN74AHC1G125来从5V 转换