This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102-Q1与 TXS0201进行比较

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993703/txs0102-q1-txs0102-q1-compare-with-txs0201

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、这个论坛的快速问题。 TXS102-Q1缺货、我将查看 TXS0102。 这两个器件之间的唯一区别是温度等级吗?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该键入 TXS0102-Q1和 TXS0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    温度将是 Q1和非 Q1器件之间的最大区别。 时序特性的细微差异相当小、例如通道间偏差变化0.3ns、但在大多数情况下是相同的。 Q1版本的电源电流更大(25uA 与14uA)。 但是、就它们的行为而言、您当然可以将它们切换、而不会因温度因素而产生太大的差异。

    我也将编辑标题以修正拼写错误。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回复我的帖子。