This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在3.3V 工作电压下、HCS 逻辑系列的性能规格是什么?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993726/faq-what-are-the-performance-specifications-of-the-hcs-logic-family-at-3-3v-operation

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答

这个问题经常出现、因为 HCS 逻辑系列的额定电压仅为2V、4.5V 和6V。

以下最小/最大值是从数据表表中插值的、因此由数据表规格保证。 不保证典型值、但它们是正常工作条件下性能的良好估计值。

HCS 系列电气特性

参数 测试条件 VCC 最小 典型值 最大 和功能
VT+ 正开关阈值   3.3V 1.22. 1.93 2.358.
Vt- 负开关阈值   3.3V 0.768 1.28. 2.04
ΔVT μ A 迟滞(VT+- VT-)   3.3V 0.408. 0.65 1.312
VOH 高电平输出电压 IOH =-20uA 3.3V 3.2. 3.298.  
IOH =-4mA 3.3V   3.14  
音量 低电平输出电压 IOL = 20uA 3.3V   0.002 0.1.
IOL = 4mA 3.3V   0.12  

参数 VCC 最小 典型值 最大 和功能
FMAX 最大开关频率(HCS74) 3.3. 32 64 MHz
FMAX 最大开关频率(HCS165) 3.3. 83. 91. MHz
FMAX 最大开关频率(HCS595) 3.3. 40 74. MHz

时序规格特定于每个器件--对于任何需要在3.3V 时检查的时序参数,请使用线性插值。

此相关常见问题解答包括一个 Excel 计算器、可帮助加快此过程:  

[常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最好使用哪种方法估算规格值? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛