This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:VCC 之前的 xOE 信号

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993675/sn74auc1g125-xoe-signal-before-vcc

器件型号:SN74AUC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

对于这两种器件:SN74AUC1G125、SN74LVC1G125
xOE 在 Vcc 通电之前是否可以有输入信号(高电平)?

取自 DS:

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。

加电期间的状态、我们需要确保高阻抗状态。 另一种实现方法是在 Vcc 之前应用 xOE、从而使器件保持高阻抗状态。

DS 中 Vo 状态的绝对最大值部分可在器件处于断电状态时向输出施加电压。 这也适用于 xOE 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    以 SN74AUC1G125数据表为例:

      

    对于该器件-的、在任何输入上施加高达3.6V 的电压都应该是可以的。 建议运行条件规定的电压最高可达3.6V、ABS 最大值部分指出该器件的输入端没有正钳位二极管。

    SN74LVC1G125也是如此。 您可以在该器件上施加高达5.5V 的电压、这应该可以正常工作。

    谢谢!

    乍得克罗斯比