This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:哪种原理图会更好?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993367/sn74lvc1g123-which-schematic-would-be-better

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的团队:  

在数据表中、我们可以看到"下降沿敏感输入;需要将 B 和 CLR 保持在高电平。" 和"上升沿敏感输入;要求 A 保持低电平、CLR 保持高电平。"

然后、使用上拉/下拉电阻器或在 A/B/CLR 端口上不使用上拉/下拉电阻器时、哪个原理图会更好?

没有上拉/下拉

2.使用上拉/下拉电阻器  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就器件本身而言 、无需上拉/下拉电阻器。

    请注意、R234和 R236不是上拉电阻器;R/C 组合在上电后很快生成上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisch、  

    感谢您的评论。

     第二个原理图是客户提供的、R234是上拉电阻器、用于保持高电平以满足数据表注释("下降沿敏感输入;需要 B 和 CLR 保持高电平。")。 输入信号是 A  

    也被设计为下拉电阻器以保持低电平。 电容器用于 CLR。  

    添加 R234236是否会产生副作用?  请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉;我说的是 R234和 R235 (字体非常不可读)。

    在 U23上、B 和/CLR 引脚连接在一起、所以这两个引脚在启动时都为低电平、并且会在以后上升。

    不需要 R236 (但无害)。 如果 B 应该一直为高电平、那么它需要一个到 VCC 的单独连接(带有或者不带有一个上拉)。