This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC40103:需要逻辑图

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC40103, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993564/cd74hc40103-need-a-logic-diagram

器件型号:CD74HC40103
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在尝试在 TINA-TI 中构建 CD74HC40103宏。  大多数数据表通常包含一个逻辑图

我可以从中工作。  但是、在该特定部分中、没有一个。  我意识到该部件是 D 型和的组合

T 型触发器计数器、具有主复位、端子使能以及同步和异步控制输入。  

(某种异常部件)。  我想知道该器件是否有逻辑图。  

非常感谢您的帮助- James Suttles

jamessuttles@ewt-consultants.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我很高兴听到除我以外的其他人正在为逻辑器件制作宏类型模型。

    我还没有找到这个器件--恐怕  这些 TI 收购的 Harris 器件(CD74...) 没有任何隐藏文档。 我们只能访问与您相同的数据表。  我将向后工作、以确定在我开始为其构建模型时该器件中的内容。

    很抱歉、我没有更多帮助。