This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244-Q1:正在寻找74CBTLV3245-Q100替代产品

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993486/sn74hcs244-q1-looking-for-74cbtlv3245-q100-replacement

器件型号:SN74HCS244-Q1

尊敬的团队:

 我正在寻找 74CBTLV3245-Q100替代产品、但我找不到功能相同的器件。  我们的 SN74HCS244-Q1具有非常相似的功能。 我们的器件具有两个 OE 引脚、 而74CBTLV3245-Q100只有一个 OE 引脚。  我们是否具有与74CBTLV3245-Q100相同的功能器件? 如果没有、我们可以将 SN74HCS244-Q1的两个 OE 引脚连接在一起以实现相同的功能、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    CBTLV 系列器件都是模拟开关、而 HCS 系列器件都是有源逻辑门、即它们不传递模拟信号。

    如果您只需要缓冲数字信号,SN74HCS244-Q1将非常适合这种情况--请注意,它只能在一个方向上工作(从 A 到 Y),这与模拟开关不同,模拟开关将在任一方向工作。

    如果您想分享有关该应用的更多详细信息、或许我可以建议使用某个器件、或者找到可以使用的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的提醒! 我在模拟开关列表中找到了合适的器件。 谢谢!

    此致、

    雪利