This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204RUTR 的传播延迟

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993548/lsf0204-propagation-delay-of-lsf0204rutr

器件型号:LSF0204

大家好、

我们的客户想知道 LSF0204RUTR 的传播延迟。 我已经检查了数据表、但 在第1页中删除了之前1.5ns 的值。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您的系统允许多大的传播延迟? 我不认为由于 LSF 的存在而导致的传播延迟是一个巨大的问题。 LSF 器件是无源转换器件、因此传播延迟实际上取决于输出端的负载。 器件本身不会增加太多传播延迟、这可能是1.5ns 最初的原因。 对于该器件而言导通电阻非常低、负载电容和电阻以及您可能拥有的任何上拉电阻都会导致传播延迟。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo