This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:峰值钳位电流

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993540/sn74lvc2gu04-peak-clamping-current

器件型号:SN74LVC2GU04

我有电容负载可能从另一侧驱动的情况。 在这种情况下、电流会被驱动到输出端、可能还会被驱动到钳位二极管中。 数据表指定50mA 为绝对最大额定值。 这是平均值/rms 值还是峰值? 对于许多分立式二极管、峰值/浪涌和连续电压之间的比率约为3、但甚至可能为25左右、这表明限制本质上是热限值。 考虑到二极管不仅能防止 ESD IMHO、还必须具有更高的峰值电流值。 仅仅从大约15mJ (/s)的耗散能量得出限值是否合法且合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA 的绝对最大额定值是一个峰值。

    ESD 保护还依赖于远高于工作电压的击穿电压。