请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0304 大家好!
1) 1)我们使用 TXB0304芯片将 CMOS 电平从1.8V 升至3.3V

图2显示了 T3/T4短脉冲(过冲和下冲)和1kOhm 低速率上升/下降沿。 为什么 TXB0304不能正常工作?



我们期待的是这样的

2) 2)为什么我们有从1.8Tx SCLK 侧到1.8Rx 侧的 EMI 脉冲(我们认为存在串扰问题)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.