Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我将 V_REF_B 加电至3.3V、将 V_REF_A 加电至1.2V。 由于某种原因、我看到 A 侧输出为1.779V。
有什么想法为什么?
我原本期望1.2V、而不是1.779V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
我将 V_REF_B 加电至3.3V、将 V_REF_A 加电至1.2V。 由于某种原因、我看到 A 侧输出为1.779V。
有什么想法为什么?
我原本期望1.2V、而不是1.779V。
嗨、Phillip、
这比我预期的要高-我同意迪伦- Vref_A 电源可能会增加一些。
以下是具有极轻负载(1pF)的电路仿真:

我通常不主张在模拟上"投注牧场"、但我发现过去使用这种模拟模型可以看到这种"分裂"行为。 如果该器件在1.2V 稳定 VrefA 下的漂移高达1.34V、我希望在这里看到它。
如果这两个电源是稳定的、那么即使没有任何上拉或下拉电阻器、我也希望您的输出不会超过~1.24V。
我在这里包含了 TINA-TI 文件、以防您自己想处理仿真:
e2e.ti.com/.../LSF0101_5F00_1V2_5F00_to_5F00_5V0_5F00_typical.TSC