This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:电路板上电后将自动脉冲1秒的器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, TLV840, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992118/sn74lvc1g123-a-device-that-will-automatically-pulse-for-1-second-after-the-board-has-been-powered-on

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: TLV840LM555

大家好、

我们的客户正在寻找  一款器件、该器件会在电路板上电后产生1秒的自动脉冲。 该器件将在1秒的脉冲后保持关闭状态、直到电路板关闭并再次打开。 他希望通过  在图10的电路中的引脚1和接地之间添加一个电容器来确认 SN74LVC1G123是否可用于他的应用。 如果 SN74LVC1G123 不适合他的应用、您可以建议使用其他器件吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有施密特触发输入、因此可以使用 R+C 生成延迟脉冲。

    但这听起来像是 TLV840‍C 等具有可编程复位延迟的电压监控器的任务、该器件只需要一个电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 客户还在考虑  TLV840‍,但是时间延迟小于1秒,因此我建议添加单稳器件,如 LM555或 SN74LVC1G123 ,以增加时间延迟。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    上电电路的斜升速率是多少?  也许能够使用一个标准上电复位电路、如下所示: https://training.ti.com/generate-reset-signal-system-power 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TLV840‍C 具有可编程时间延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、Clemens、

    感谢您的反馈和建议。

    此致、

    Danilo