This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:本缓冲器中的 SN74AHC541QPWRG4Q1不支持3MHz

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1, SN74AHCT244Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993440/sn74ahc541-sn74ahc541qpwrg4q1-in-this-buffer-support-3mhz-are-not

器件型号:SN74AHC541
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245-Q1SN74AHCT244Q

您好!

   在我们的项目中、我们使用缓冲 器 SN74AHC1QPWRG4Q1。在我的微控制器 中、我们使用3.3V 和电机驱动器 IC 5V。

我必须使用 PWM 来控制电机的速度。在这个缓冲器中、它不支持 PWM。

谢谢、此致

潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件支持超过40MHz 的频率。

    如果需要将3.3V 信号转换为5V、则应使用具有 TTL 兼容输入(如 SN74AHCT244Q)的器件或具有 SN74LXC8T245-Q1等实际电平转换器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复。在此缓冲区中、我可以将其用于 PWM 用途。它不支持  

    谢谢  

    潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实支持 PWM 信号。