This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:降低温度

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993180/sn74lvc1t45-degrading-temperature

器件型号:SN74LVC1T45

器件型号 SN74LVC1T45DCKT 在多大温度下开始降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "分级"是什么意思? SN74LVC1T45的建议工作条件为-40至85C。 仅当器件在此温度范围内运行时、才能保证器件的电气特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入热关断模式之前的最高温度、最高工作温度为85、但最高结温为150、因此该值是否不应超过85或150?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    没有"热关断"。 这更多地是为了损坏器件。 将器件保持在85以下可确保器件的行为符合数据表中列出的规格。 您可以超过85C、但行为可能与列出的规格不匹配、也可能不匹配。 超过150°C 将属于绝对最大额定值表下的第一个注释。 如需引用数据表、"应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"
    简而言之、我建议将温度保持在85以下。

    谢谢、
    Rami