This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:SN74LV1T125DBVR - CMOS 和 TTL 接口

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74LV1T125, TXB0102, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993122/sn74lv1t125-sn74lv1t125dbvr---cmos-and-ttl-interface

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G125TXB0102TXB0104

你(们)好。

我会将该器件用作3.3V CMOS 器件与5V TTL 器件之间的接口。  

器件之间的通信是 UART (单向)。

这是合适的吗? 我是否需要使用 PU 和/或 PD?


请注意、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用。 仅当需要信号线在未主动驱动时具有已定义电压时、才需要使用 PU/PD。

    对于这些电压、更便宜的 SN74AHCT1G125也同样适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Laura、

    SN74LV1T125以及 SN74AHCT1G125的 Clemen 建议可以正常工作、但这将是一种不必要的多芯片解决方案。 如果您要为2引脚执行4引脚 UART 和 TXB0102、请查看 TXB0104、将其简化为单芯片解决方案。  
    您通常不需要在 UART 线路上进行上拉/下拉、因为它们是推挽式、但如果这是一个问题、则可以使用它们来防止线路在上电期间浮动、但否则、这些并不是必需的、并且将取决于您的系统和用例。 但是、如果需要、使用 TXB 器件时电阻值必须超过50k。  

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV1T125被设计成具有8mA 的电流驱动能力、以减少线路反射。
    最大电流为25mA。 它能够以25mA 的电流驱动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可驱动25mA 电流、但不建议这样做。 这只是器件永久性损坏之前的绝对最大值。 在处理绝对最大值和建议值之间的条件时、我们无法保证数据表中的规格。
    建议运行条件表指定了5.0V 电源的最大输出电流为8mA。