This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:工作

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992841/sn74lvc1g123-operation

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

 

这是我们客户的询问。

 

  • 请分享每个输入/输出引脚的容差。
  • SN74LVC1G123可将 TW 扩展多长时间?
  • Q 处的高电平输出与 B 处的输入信号之间的时间
  • 通过 TW 后、如果 B 处的输入高电平信号在输出端关闭至低电平、SN74LVC1G123将如何工作。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    [引用 userid="420027" URL"~/support/logic/f/logic-forum/992841/sn74lvc1g123-operation "]请分享每个输入/输出引脚的容差。

    "容差"是什么意思?  数据表中列出了 I/O 引脚的电压和电流限制。

    [引用 userid="420027" URL"~/support/logic/f/logic-forum/992841/sn74lvc1g123-operation "] SN74LVC1G123可以扩展 TW 的时间有多长?

    输出脉冲的时间取决于所选的外部时序组件。 电阻值受漏电限制--我不建议将计时电阻器的电阻值设置为高于1 Mohm。

    电容器的大小没有限制,所以输出脉冲长度没有限制。

    [引用 userid="420027" URL"~/support/logic/f/logic-forum/992841/sn74lvc1g123-operation "] Q 处的高输出与 B 处的输入信号之间的时间[/引用]

     数据表开关特性表中列出了 B 输入和输出之间的延迟。

    [引用 userid="420027" URL"~/support/logic/f/logic-forum/992841/sn74lvc1g123-operation "]通过 TW 后,如果 B 处的输入高电平信号在输出端关闭至低电平时,SN74LVC1G123将如何工作。[/quot]

    我不确定这意味着什么。  在 B 上检测到上升沿时、输出触发、包括在脉冲输出期间、脉冲转换期间或在任何其他时间。