This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:3.3VDC 芯片没有 DIP 封装、只有5V 芯片有 DIP 封装选项。

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC125, SN74AHC125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992777/sn74lvc125a-3-3vdc-chips-do-not-have-a-dip-package-only-5v-chips-have-dip-package-option

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件:SN74HC125SN74AHC125

看起来 DIP 封装选项仅在5V 芯片中提供、而不是在3.3V 中提供。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    如果您谈论的是针对3.3V 进行优化的器件、例如 LVC 和 AUP 逻辑系列、那么这是非常精确的。 如果您有特定器件想要测试某个器件(可在该器件的产品文件夹中找到)、我们的 EVM 可以在试验电路板中使用这些器件。

    如果您只希望器件为 PDIP、并在3.3V 下工作、那么我建议使用 HC 逻辑系列。  SN74HC125在3.3V 下工作时没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、只有旧的逻辑系列具有 PDIP 封装。 最现代的产品系列是 AHC (例如 SN74AHC125)、因为它是为 HC 设计的升级产品。

    实际上有一些 PDIP LVC 器件