This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SEL 后 SD 卡初始化

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992565/txs02612-initialization-of-sd-card-after-sel

器件型号:TXS02612

 每次使用 SEL 选择 SD 卡时、是否需要使用 ACMD41初始化 SD 卡?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Viaceslav、

    该器件本质上是一个电平转换器多路复用器组合。 如果您不使用转换器、则不应从软件角度更改您操作 SDIO 接口的方式。