This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:SPI 3.3V 至1.5V 电压转换器-最大 SPI 时钟?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0101, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992563/txb0104-spi-3-3v-to-1-5v-voltage-translator---maximum-spi-clock

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXB0101SN74AXC4T774

你(们)好

客户想知道  TXB0104/TXB0101是否可以支持20MHz SPI 时钟? 或者、我们的器件是否可以满足此要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还有另一个关于 100MHz SPI 电压转换器的请求、您能否帮助提供正确的器件?

    3.3V 至1.5V

    SCLK 时钟:最大100MHz

    您能帮助提供符合此要求的正确器件吗?

    我们的器件支持的最大 SPI 时钟是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    SN74AXC4T774器件将是支持该数据速率和转换范围的最佳器件。