This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cd4013损坏

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992649/cd4013be-damaged

Cd4013be 芯片在控制电路中用于生成高低电平信号、其他电路为其提供高低电平信号、然后输出驱动 MOSFET 当我们的控制箱上电时、芯片损坏

PO:T00988586  Cd4013be 订购了2300件、2020年11月。 现在、客户发现1000件是2022 + 5批。 此批次无法正常工作、需要退回!!

Cd4013be 芯片在控制电路中用于生成高低电平信号、其他电路为其提供高低电平信号、然后输出以驱动 MOSFET

我们的控制盒通电时、芯片损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否连接故障电路的原理图以及您拍摄的任何示波器照片?

    谢谢!

    乍得克罗斯比