This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉冲信号发生器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991956/pulse-signal-generator

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123TPL5010

您好!

你好。

我们的客户想知道我们是否有一个超低功耗的可操作脉冲信号发生器芯片。
信号的频率相当低(20-40Hz)。

如果您能给我提供正确的产品、我们将不胜感激。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "脉冲信号"到底意味着什么? 所需的芯片输入和输出是什么?

    SN74LVC1G123可以生成脉冲;它需要触发信号、脉冲长度通过 R/C 组件进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您还可以考虑 TPL5010。 它将生成一个可编程周期脉冲。 通常、它用作看门狗、如果您使用它"开环"、则周期将略微增加320ms 的复位时间(tRSTn)。 周期由单个外部电阻器设置。

    TPL5010具有极低的功耗、典型值为35nA。  最大50nA。

    73、
    Timothy