This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:器件电源按钮电路

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992076/sn74hcs74-device-power-button-circuit

器件型号:SN74HCS74
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们的目标是在典型应用中将 SN74HCS74用作 器件电源按钮电路。 我们希望去抖 RC 电路具有大约50ms 的时间常数。 因此、我们希望 R2为10k、C1为4.7K。 遗憾的是、该电路在此配置中无法正常工作、因为如问题2所述、压降太大

我们在模拟此电路时会遇到异常行为。

当 C1大于~1nF 时、输出行为错误

2. CLK 引脚的电流消耗为~400uA @2V、远高于数据表规定的100-1000nA @6V

随附了原理图和 LTSPICE 文件。  

裁剪: