This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:最大 电容负载和数据速率

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992341/txb0104-max-capacitive-load-and-data-rate

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXB0304

您好!

我使用该器件(2个实例)在30MHz 速度下对1.8V 至3.3V 的四路 SPI (QSPI)信号进行电平转换。 数据表中提到了可驱动的最大容性负载为70pF。

我们的应用涉及 带状电缆(40 cm)和两块电路板中的布线。 组合容性负载估计约为70pF (数据表中的最大值)。

该器件能否可靠使用? 还是任何外部电路(上拉/下拉电阻器)?

此外、还提到了1.8V 至3.3V 转换时60Mbps 时的最大数据速率。 这是否意味着每条线路可以达到60Mbps、还是所有4条线路的组合吞吐量?

它是否可用于30MHz QSPI 应用(每条线路30MHz)?

请随意推荐一款具有更高驱动强度和速度的双向电平转换器器件。

谢谢、

Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajneesh、

    每个通道的速率为60Mbps (30MHz)。 然而、这个数据速率应用于一个15pF 负载、更大 的~70pF 负载有可能减少这个值。 我建议使用 TXB0304器件、它应该能够很好地与该应用配合使用。 对于连接到带状电缆的端口、我建议为串联阻尼电阻器留出位置固定器、以防因边沿速率加速器和增加的寄生效应而导致任何振铃问题。