This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SPI 数据错误从1.25V 更改为3.3V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991961/sn74avc4t245-spi-data-error-from-1-25v-to-3-3v

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

我的客户将1.25V 转换为3.3V、从1B1转换为1A1。 7个单元显示1A1上的数据错误。 我们测量到1A1的阻抗低于其他单位、然后将这7个单位进行故障分析、所有单位都通过了组装和测试鉴定。 因此、我们返回检查应用程序。  

我们输入,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:1 1 0 1 1 1 1:0 1 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 1 1 1 1、 如下所示(CH2、蓝色)。 但输出中的某些"1"位被捕获为"0"。 在下面的屏幕截图中、我们发现一些"1"位时序不在时钟的上升沿、而是被捕获为"0"。  时钟(CH1、黄色)电平位移位于另一 个 SN74AVC4T245单元上。 我们不会在相同 的 SN74AVC4T245单元中传递时钟信号。

我想知道这一问题的可能原因是什么。 无论如何、要解决数据输出时序问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们的电压转换专家将在明天早上返回办公室时再次与您联系。  
    谢谢!
    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是输入和输出位的汇总。 您可以看到、错误总是在0发送到1输入时发生。 在屏幕截图中、您可以看到输出1A1的设置时间大幅缩短。 我们在1B1引脚上测量了具有此问题的单元仅具有600kohm 阻抗。 其他单元为3Mohm。  即使这些装置通过 了 CT、我们的故障分析团队也在进行基准测试。   

    我想知道这个问题的可能原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我能否获得显示问题位波形的示波器截图? 查看输入和输出波形(未重叠)将会很有帮助。