This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G34:4通道或8通道或16通道解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G34, SN74AUP2G34, SN74AUC16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992335/sn74aup2g34-4-or-8-or-16-channel-solution

器件型号:SN74AUP2G34
主题中讨论的其他器件:SN74AUP3G34SN74AUC16245

你(们)好,先生  

参考设计使用74AUP2G34 来执行14位并行数字视频缓冲器  

我们要检查4位或8位解决方案,如果有16位解决方案,就会更好  

关键规格是输入电容需要低于2pF (74AUP2G34为0.8pF)

您对4位或8位解决方案有什么想法吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他逻辑系列具有更高的输入电容。

    最大的 AUP 缓冲器是 SN74AUP3G34。

    该电容要求来自哪里? 2pF 限值非常不寻常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74AUP2G34的输入电容典型值为1.5pF --我们不保证它将低于2pF。

    我没有任何器件可保证输入电容低于2pF。

    我建议将 SN74AUC16245用作16位高速缓冲器。 该器件的输入电容典型值为3pF: