This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S124:基于输出频率的外部电容值公式

Guru**** 2504485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74S124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991921/sn74s124-formula-for-external-capacitance-value-based-on-output-frequency

器件型号:SN74S124

你(们)好

我想知道、作为 VCO 的输出频率、27MHz 的确切外部电容值应该是多少。 如果可能、您能否共享 相同的公式。 我查看了数据表中提到的图表、但如果公式可用、会更好。

此外、由于这是旧器件型号、您能否建议任何输出频率为27MHz、VOH 和 VOL 在2V 以内的新压控振荡器(VCO)。

谢谢、此致

Shuresh Vishag C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较新的解决方案、逻辑产品系列中没有太多的 VCO、但时钟/计时组中有相当多的振荡器。 不过、我对他们的产品系列不是很熟悉。  我建议打开第二个问题与"查找27MHz 振荡 器"类似的帖子、并使用类似 LMK62E2的时钟器件型号(以便将该帖子发送给正确的人员)。 他们可能没有解决方案、但提出问题不会有任何伤害。

    至于 SN74S124的确切工作频率-恐怕此器件的数据表中都提供了可用的内容。 我建议根据数据表图估算起始值、然后使用 EVM 构建原型、并使用您选择的值测试工作频率。

    图1中的图在10MHz 以上变得非线性-这很可能是在20世纪80年代初或20世纪70年代末数据表开发时在工作台上获得的数据。 如果使用了一个等式、恐怕它会失去时间。

    我使用了一个基于 Web 的免费图形读取工具来获得一些值--看起来 Cext 应该介于 3和3.9pF 之间以获得27MHz 的基频。

    上图来自 WebPlotDigitizer -版权所有2010-2020 Ankit Rohatgi (automeris.io)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您分享 Cext 值的范围。  

    将分别向"时钟和计时"组请求。

    谢谢、此致

    Shuresh Vishag C