This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR 的焊盘×Φ0,3数据、6 μ s、但图片仅显示4 μ s?

Guru**** 2536800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991414/txs0104e-land-pattern-data-of-txs0104ergyr-6-0-3-but-the-picture-was-show-only-4

器件型号:TXS0104E

你(们)好  

  ×Φ0,3采用 RGY 封装的 TXS0104ERGYR、TXS0104ERGYR 的焊盘图案数据、语句为6 μ s、但图片上只有4个孔。 我是否可以知道差距在哪里? 详情见下图或手册第32页

www.ti.com.cn/.../txs0104e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jian、

    我认为"通过布局设计示例可能因限制而异"的图像意味着它不会与所示的完全相同。 这主要是一种实现方法的示例、但它可以以任何方式最适合您的设计。 这不是一个高功率器件、因此不应太担心高热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    感谢您的详细反馈。 理解这只是一个示例。 但是、对于不匹配、我是否可以知道为什么图片中有4个热像、但这种说法是6个热像? 在我的选项中、虽然它是一个示例、但它应该匹配。  

    祝你度过美好的一天!  

    谢谢、致以诚挚的问候

    Jian、当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jian、

    该图像很可能是通用图像、以适合该封装的多个通道计数。 图片不一定需要显示6来传达建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    感谢您耐心等待。