This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991542/lsf0102-q1-lsf0102-q1

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102TXS0102

大家好、我想将 LSF0102用作 I2C 电平 转换器。 当选择 VREFA 电压范围为1.0~3.7V、VREFB 电压为5V、 A1和 A2跟随 VREFA 电压(1.0~3.7V)时、我想问 B1和 B2是否可以上拉至0和5V 之间的任何电压、或者仅在 VCCA 和5V 之间? (例如、如果 A1电压为3.7V、B1电压为2.5V、则 LSF0102可以正常工作?)

1) 5.7 A 侧和 B 侧上允许哪些上拉电压? 在 A 侧或 B 侧、电阻扫描上拉至 Vref_A 和5V 之间的任何电压。因此、可以向下转换至 B 侧。

2)但在 LSF0102数据表中有不同的描述


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将两侧的 I/O 上拉至至少与 Vref_A 一样高的任何电压 在任何低于 Vref_A 的电压下、此开关被关闭并连接相应的 A 和 B 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。  它与 PMOS FET 类似、因此在任何低于 Vref_A 的电压下、开关始终关闭? 结论是 B 侧电压必须高于 VREFA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。  它与 PMOS FET 类似、因此在任何低于 Vref_A 的电压下、开关始终关闭? 结论是 B 侧电压必须高于 VREFA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题: 我是否可以使用 LSF0102和 TXS 0102进行级联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duan、

    正确、B 侧需要高于 Vref-A 您能否准确地阐明级联的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 我的意思是、使用 TXS0102和 LSF0102作为 I2C chian:2.5V 至5V (使用 TXS0102作为转换器)、然后5V 至1~3.7V (使用 LSF0102作为转换器)。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duan、

    这可能取决于控制器器件和外设器件的驱动强度。 对于流经导通 FET Rdson 的电流、将为每个转换器增加低侧失调电压。 我建议从产品文件夹中抓取 EVM 并运行一些测试、以确保高偏移不会导致问题。