This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:电路分析

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990532/lsf0204-circuit-analysis

器件型号:LSF0204

大家好、

如原理图所示、在 LSF0204焊接好后、连接5V 电源、VREF_ A 处的1.8V 由 lsf0204芯片升高到2.7V、这会影响其他电路的工作电压。

请帮助分析它。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示、kΩ 和 VREF_B 引脚必须连接在一起、并且需要一个200k Ω 电阻器连接到电源。

    所有信号都需要上拉电阻器;不能使用下拉电阻器。

    LSF0204不适合此应用。 FSYNC 和 INT 信号的方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的回复。

    我添加了问题。如何更改 lsf0204的外设以满足1.8V 至5V 之间的电平转换? Lsf0204技术规格书已清楚地写入,以支持1.8和5V 转换?

    Fsync 和 int 信号从 icm20948中发出、用于待机模式、暂时不使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能您有一个线性稳压器连接到 LSF 的 VREF_A 引脚、该引脚必须灌入一些电流才能为器件提供偏置。  如果电流流入线性稳压器,则大多数线性稳压器将无法正常工作----它们旨在通过拉电流提供电源。

    在这种情况下、您可以尝试在 VREF_A 和接地端之间添加一个电阻器来灌入该电流。 一个100kΩ Ω 电阻器应该就足够了。 这可以直接添加到稳压器的输出端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回复。但我不理解您的意见。

    我想知道 如何更改 lsf0204的外设以满足1.8V 至5V 之间的电平转换?  

    我希望你们 能清楚地解释。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    操作 LSF0204的第一步是正确偏置器件。  有关此主题的视频位于此处: 了解 LSF 系列的偏置电路|德州仪器 TI.com 视频

    我创建了以下图片、尝试解释我认为您的案例中发生的情况。 我已经多次看到过这种情况。

    您可以看到、偏置电路会产生电流、上面标记为 ICC。 该电流将从 Vref_B 流向 Vref_A、然后流出器件并流入可用于吸收电流的任何器件。 在您的情况下、我相信该电流会导致您的电压稳压器 XC6206将输出电压从1.8V 更改为2.7V。

    您是否可以尝试测量此值以进行确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    非常感谢 。

    这很有用。

    此致、