This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102 μ Δt μ V/μ s Δv

Guru**** 2384650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991461/txs0102-txs0102-t-v-question

器件型号:TXS0102

您好!

在 TXS0108规格中、它说:

上升速率的“最大”值为10ns/V。 任何低于10ns/V 的上升速率都应该是可以接受的、这将导致例如8ns/V 或9ns/V、但9nv/V 的上升速率实际上高于10ns/V 我在这里有点困惑、您能给我一些建议吗?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Max"(最大值)适用于数值、因此10高于9。

    请注意、I/O 限制仅适用于推挽驱动;开漏信号没有限制。 (TXS 器件本身并不实际区分它们;Δt Ω/Δv Ω 限值仅用于保证推挽驱动的开关特性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的解释、是的、我 同意您的看法、"Max"适用于数值、10高于9、但如果考虑"ns/V"、9ns/V 的斜升速率高于10ns/V 在这种情况下、我们似乎限制了最小速率、而不是最大速率。 如果我错了、请更正我。

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、梅森、

    不太确定您所得到的是什么、但希望下面的澄清将有助于:

    上升/下降沿不应超过10ns/V 这是最大限制。  Δt Δv、最小值为0ns/V、这是一个瞬时转换、因为上升或下降1V 需要0ns。超过10ns/V 的最大值 Δ V/Δ t 将意味着您的上升或下降沿需要超过10ns 才能上升或下降1V (例如11ns/V)。