This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:查找此器件的 N2245型号

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990744/sn74lvc8t245-looking-for-nh245-variant-of-this-part

器件型号:SN74LVC8T245

我正在尝试修复属于我拥有的 VPX 开发机箱的风扇控制器板。 不良组件是 TI 器件 N2245、它似乎是 SN74LVC8T245的变体;这是我搜索 N2245时显示的器件。 但是、N2245器件似乎支持12V 的 B 端口电压、而标准器件只能支持5V。 我正在尝试获取 N2245的更换部件。 您能向我提供有关如何购买 N2245器件的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2245标记确实标识了 SN74LVC8T245。

    该器 件没有高压版本;绝对最大额定值为6.5V、而较高的电压可能会损坏器件。

    您为什么认为12V 电压可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我曾假设 N2245具有更高的电压范围、因为这是我尝试修复的风扇控制器板上使用的方法。 该部件不工作、但我可以测量器件两侧的电压。 一侧的工作电压为3.3V、另一侧的工作电压为12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    这可能是您的设计中的情况、但这会违反此器件的数据表规格。 这可能是部件出现故障的原因。  没有高电压选项。