This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:是否可以并联输入和输出

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991496/cd4504b-is-it-ok-to-parallel-the-inputs-and-outputs

器件型号:CD4504B

大家好、

为了合理化 BOM、我将 CD4504B 用于驱动 BJT 推挽级以馈入功率 MOSFET 栅极。

由于我只需要2个驱动器、因此我将4504的输入和输出并联、以增加灌电流和拉电流。

我将从5V TTL 输入(PWM @ 20kHz) 转换为12V CMOS 电平输出、如图所示。

此致

Geoff (英国)