This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32-Q1:我可以在 ADAS 系统应用中使用 SN74LVC2G32QDCURQ1吗?

Guru**** 2382220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990662/sn74lvc2g32-q1-i-can-use-sn74lvc2g32qdcurq1-in-adas-systems-applications

器件型号:SN74LVC2G32-Q1

您好、TI 专家

我查看了数据表、它未标记 ADAS 信息、请告诉我 SN74LVC2G32QDCURQ1是否可用于 ADAS 应用、ADAS 产品(QM/A/B/C/D)是否为 QM?

谢谢

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的、这应该可以。 如果您有兴趣了解器件的 MTBF 和 FIT 率、我建议查看以下页面: MTBF 和 FIT 率估算器

    最终、您需要决定此器件是否能够在您的系统中发挥最佳作用。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我明白了、谢谢

    Jacob