This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:您是否具有用于噪声滤波器和去抖的 IC?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991119/sn74ac14-do-you-have-ic-for-noise-filter-and-debouncing

器件型号:SN74AC14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17SN74AUP1G17

您好!

您是否具有用于噪声滤波和 去抖的 IC? 我们需要较小的封装尺寸。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试滤除哪种类型的噪声、从哪种类型的信号中滤除、以及您正在寻找什么尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。

    我想过滤 插件卡 热插拔的当前信号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在输入端添加了低通滤波器(R 和 C)、施密特触发缓冲器就可以实现这一点。

    单栅极器件使用的封装尺寸最小。

    使用 SN74LVC1G17提供1.8V 至5V 电源、或使用 SN74AUP1G17提供较低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    两  个施密特触发反相器是否优于单个施密特触发器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 当交流系列采用现代技术时、没有单栅极器件或同相施密特触发缓冲器、因此只有两个逆变器可以实现这一目标。