This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:IOFF 电压阈值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991014/sn74aup3g17-ioff-voltage-threshold

器件型号:SN74AUP3G17

对 SN74AUP3G17的"Ioff 支持局部断电模式运行"电压阈值有疑问。


输入和输出在什么电压下停止为高阻抗?
例如、如果 Vcc 线路上有0.2V 电压、它是否仍处于 Ioff 模式?

逻辑和多路复用器系列中具有 Ioff 功能的所有 TI 器件是否都遵循相同的阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我们无法保证 I/O 在什么条件下将为高阻态 我们唯一保证的是、如果它为0V、它是高阻态。 当然、在实际系统中、您无法始终保证0.00V 电压、因此这是一个合理的问题。 我们通常建议将 VCC 保持在100mV 以下、以保持 ioff 激活。 这是所有逻辑系列的良好经验法则、但某些系列可能具有或多或少的容差。  

    例如、我们的 AXC 和 LXC 系列电压电平转换器具有可确保局部断电小于100mV 的功能。

    https://www.ti.com/product/SN74AXC4T774 

    https://www.ti.com/product/SN74LXC8T245

    最棒的
    Michael