This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS04:TPD=-40~+125℃

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990907/sn74hcs04-tpd-at-ta--40-125

器件型号:SN74HCS04

大家好、  

在数据表中、它仅在 TA=25℃时提供 tpd。  ℃在 TA=-40~+125下测试了数据吗? 如果受限、请发送至 wendy-wang@ti.com

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    开关特性表适用于整个温度范围。 只有典型值限制为25°C。