This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:Vcc 上的缓慢斜升电压

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990714/sn74ahct1g125-slow-ramp-up-voltage-at-vcc

器件型号:SN74AHCT1G125

大家好、

 

在5.2秒内,SN74AHCT1G125是否可以从0V 输入到5V,Vo 上拉至5V?

如有任何疑虑、请告知我们。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件不会损坏。 但低于最小建议电源电压时、它可能无法正常工作、即输出错误值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    器件的输出是否通过电阻器上拉? 根据电阻器大小、这可能是可以的-但不建议这样做。

    您能否附上一份原理图供我查看?

    谢谢!

    乍得克罗斯比