This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:请求检查 LSF0204的数据表

Guru**** 2968610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160770/lsf0204-request-to-check-datasheet-for-lsf0204

器件型号:LSF0204

请检查数据表第14页"10.2.1.2.1双向转换"的内容中所附图的内容是否有错误。
"A3和 B4的输出电压最大值等于 Vref_A"
"A3和 A4的输出电压最大值等于 Vref_A"

如果数据表正确、如果 A3、A4、B3和 B4没有上拉电阻器、则最大输出电压是否与 Vref_A 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是"A3和 A4"。

    对于低于 Vref_A 的电压、LSF 用作模拟开关。 当 A 侧引脚为输出时、较高的电压被钳位到 Vref_A 当 B 侧引脚为输出时、它们需要上拉电阻器来获得更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kijung、

    感谢您提请我们注意此问题。   这将在下次更新数据表时进行修复。  

    谢谢、

    插孔