This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 I/O 电压问题

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160597/lsf0108-lsf0108-i-o-voltage-issue

主题中讨论的其他器件:LSF0108TXU0304

您好、支持团队

我们测量 B4引脚电压的 LSF0108为3V、但正常电压为5V。 如何解决?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关。 您需要 B4上拉电阻器。

    或仅使用缓冲转换器、例如 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    正如 Clemen 前面提到 的、所有上行转换信号都需要在高侧(5V)上使用上拉电阻器。 在一般情况下、自动双向器件不应用于定向固定信号、例如 SPI。  

    信号的通信频率是多少?   是否在不同的引脚上也会发生相同的行为?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    信号的通信频率是多少? 是否在不同的引脚上也会发生相同的行为?

    ->1.tested 50MHz 2. 仅发生 MSIO 引脚。

    B4 (MISO) Ppin 是否有任何建议的上拉电阻值?因为我们已经测试了10k 电阻、但仍然无法修复。

    谢谢、

    BR、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

     有关选择上拉电阻器值的信息、请参阅数据表的第9.2.1.2.2节。 此外、由于无源架构会影响 LSF 器件的上升沿、因此请将布线长度和其他寄生电容保持在最低水平。  

    有关 RC 组件如何影响数据速率的更多信息、 请访问此处


    此致、

    插孔