This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:输出(Y)下拉电阻器范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G32, TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160734/sn74aup1g32-output-y-pull-down-resistor-range

器件型号:SN74AUP1G32
主题中讨论的其他器件: TPS61178

尊敬的警报:

关于 SN74AUP1G32 (低功耗单路2输入正或门)输出(Y)下拉电阻器范围的说明。

SN74AUP1G32的输出(Y)是否 建议添加下拉电阻器以避免悬空?

2.  在 SN74AUP1G32的输出端(Y)上添加下拉电阻器。  请向我们提供建议的下拉电阻 值范围。

 [范围:下拉电阻器(最小值)~[下拉电阻器(最大值)]

请勾选以尽快回复我们。

非常感谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.该器件通电后、其输出始终处于活动状态。 仅当器件断电时需要定义电压时、才需要下拉电阻器。

    2.这取决于其他器件;请参阅 选择合适的上拉/下拉电阻器。 kΩ、经验法则是10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SN74AUP1G32的输出(Y)通过内部下拉电阻800千欧(典型值)连接到 TPS61178 (升压转换器) EN 引脚

    1。不管怎样、它都可以使用 TPS61178 (升压转换器) EN 引脚的内部下拉电阻 器(典型值为800K Ω) 而不是外部下拉电阻器?

    2.如果仍需要为 SN74AUP1G32的输出(Y)添加外部下拉电阻器。

       电流使用外部下拉电阻值为100k Ω。

      没关系吗?

     [ VCC = 3V,IOH (最大值)=-4mA,外部下拉电阻(最小值)= 3V/4mA = 0.75K Ω。]    

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61178的 EN 引脚下拉电阻器被设计成正常工作。 因此、您无需再添加另一个。