This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS237:对数据表 SN74HCS237有疑问

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS237, SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002574/sn74hcs237-doubts-on-datasheet-sn74hcs237

器件型号:SN74HCS237
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G373

您好!

SN74HCS237的数据表中可能存在错误。

在 说明 "当锁存使能(LE)输入为高电平时、此器件运行为一个标准的3至8解码器。 当锁存使能(LE)输入为低电平时、地址锁存器保持其之前的状态。'

但在第11页、表8-1。 函数表显示了相反的功能模式。  

哪一个是正确的?  

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您让我们了解这个问题。  'HCS237具有与我们所有'237逻辑器件相同的功能。

    首页说明(第1页)以及详细说明概述(第9页)将改为:

    当锁存使能(LE)输入为低电平时、此器件运行为一个标准的3至8解码器。 当锁存使能(LE)输入为高电平时、地址锁存器保持其之前的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速回答。 这解决了我的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我只是想告诉大家、我们已经完成了对 SN74HCS237数据表的更改。

    除了修复说明中的措辞、我们还通篇将 LE 更新为 LE、使其与产品系列的其余部分(如 SN54LS237和 SN74LVC1G373等器件)更加一致。 这也导致功能方框图的次要修订版。

    这都是由于锁存使能的定义有点混乱。  为了清楚(对于将来也会发现这一点的人)、我们为"锁存启用"使用的定义是:

    D 型锁存器在允许数据通过时启用、D 型锁存器在保持输出状态时禁用。