This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-EP:热特性

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001797/sn74lvc1t45-ep-thermal-characteristics

器件型号:SN74LVC1T45-EP

大家好、  

请分享以下内容、以支持使用 SN74LVC1T45MDCKREP 进行中的设计:

 

结至电路板热阻/Theta JB

结至外壳 热阻/ Theta JC

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在提交一份请求、为您获取此信息。 请最多等待2-3周、以获取此信息。 我会在结果恢复后立即更新您的信息!

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    很抱歉耽误你的时间。 下面是采用 JC 和 JB 的热性能。

    θ JA -高 K  

    203.4

    Theta JC、顶部  

    139.2.

    Theta JB  

    53.3.

    PSI JT  

    38.4.

    磅/平方英寸 JB

    53.0


    谢谢、
    Rami