This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC/SN74CBT/LSF

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004644/sn74lvc244a-sn74lvc-sn74cbt-lsf

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3245A

尊敬的:

  我已阅读文档"SDYA012"、发现每个集成电路的输入和输出端都有二极管; SN74LVC/SN74CBT/LSF 器件的情况如何? 它们是否还有输入/输出二极管?我重点关注的原因是、我想知道电流在带电插入时是否会反向流动;

 请帮我验证,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些器件(例如 LVC/LSF)的输入端没有正钳位二极管。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    某些器件(主要是具有漏极开路输出的器件)的输出端没有正钳位二极管。
    其他一些器件在断电时阻断回流电流;请参阅 [常见问题解答]数据表中的"部分断电"或"Ioff"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      很抱歉再次打扰您、我仍然对以下几点感到困惑:

    1."SDYA012" 和"scea026"的图1、 "SDYA012"中的 D3 是钳位二极管、与 "scea026"中描述的寄生二极管不同;不确定我是否理解正确;

         ,阻塞二极管、以总线开关74cbtlv245为例;根据[常见问题解答]、逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?根据"SDYA012"、输入没有钳位二极管;Ω,74cbtlv245的输出为漏极开路、因此 D3不知道是否仍然存在、但我不知道是否存在 阻塞二极管 或不是;μ F 在我看来、它是双极器件,μ F、不适用于 "scea0226"的图1图腾柱输出;我对还是错?

    如果您能帮助我澄清我的疑问、我将不胜感激、谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两幅图显示了不同的器件。 所有 MOSFET 都具有这些寄生二极管。 在大多数情况下、其中一个引脚通过体与源极之间的连接短接。 在具有 Ioff 的器件中、二极管未短接、这可防止另一个二极管产生任何影响。

    没有名为"SN74CBTLV245"的器件。 无论如何、数据表将告诉您器件是否具有 Ioff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji_Qiu、

    [引用 userid="356974" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004644/sn74lvc244a-sn74lvc-sn74cbt-lsf/3712576 #3712576]1."SDYA012" 和"scea026"中的图1、 "SDYA012"中的 D3 是钳位二极管、与 "scea026"中描述的寄生二极管不同;不确定我是否理解这一权利;

    您的想法是正确的。 寄生二极管继承所有 MOSFET。 D3二极管是用作保护的正钳位二极管。


    [    ,userid="356974" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004644/sn74lvc244a-sn74lvc-sn74cbt-lsf/3712576 #3712576"] 2.关于阻塞式二极管,请使用总线开关74cbtlv245;根据[常见问题解答],我的逻辑器件的输入电压(VI)是否高于电源电压(Vcc)?根据"SDYA012",输入没有钳位; ,但仍不知道输出端是否为74bd3, 它有阻断二极管 、或者在我看来不是;μ F、它是双极器件,μ F、不适用于 "scea0226"的图1图腾柱输出;我对还是错?

    阻断二极管用于 Ioff、不依赖于输出结构。  没有名为 SN74CBTLV245的器件。 您似乎已经将一些首字母缩写词混在一起。 CBTLV 属于多路复用器系列、但245后缀在逻辑产品系列中很常见。
    不过、数据表指示 Ioff。 如果您在数据表中看到该规格、则它支持此功能。 通常、它也会列在"特性"部分中。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

      很抱歉、我弄错了 PN、正确的 PN 是 SN74CBTLV3245A、它也支持 Ioff、但它是 FET 总线开关、如果它适合应用 "scea026"的图1?VCC 和 SN74CBTLV3245A 的输出之间是否存在阻塞二极管?  

    谢谢,

     Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      很抱歉、我弄错了 PN、正确的 PN 是  SN74CBTLV3245A、它也支持 Ioff、但 它是 FET 总线开关、如果它适合应用 "scea026"的图1?VCC 和 SN74CBTLV3245A 的输出之间是否存在阻塞二极管?  

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji、

    将会有一些 Ioff 保护电路来保护系统。 Scea026不是适合的数字。 逻辑器件的输入进入栅极的 FET、而开关和多路复用器的控制引脚进入栅极、输入和输出进入漏极/源极。 这是 TI 高精度实验室视频中的一个片段 、该视频可能有助于了解开关和多路复用器的电气过载。 这不显示 Ioff 电路。

    我正在开关和多路复用器团队中寻求帮助、进一步拓展 SN74CBTLV3245A I/O 二极管和 SN74CBTLV3245A 断电保护电路。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami,í a

        SN74CBTLV3245A 等开关和多路复用器的 I/O 二极管和断电保护电路是否有任何更新?如果您与我分享这些要点、我将不胜感激;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

    我将与我们的设计团队就该问题进行同步、并将很快回复。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

    因此、对于该器件(以及具有断电保护功能的其他器件)、输入引脚上会有电路、使器件能够针对高于电源轨(但不高于绝对最大值)的输入电压进行自我保护。 虽然不会有如上所述的传统 ESD 结构在输入和 VCC 之间只有一个 ESD 二极管、但这种断电保护电路也包含 ESD 保护。

    谢谢!

    Bryan