This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电压电平转换器双向1电路8通道

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AXC8T245, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005276/lsf0108-voltage-level-translator-bidirectional-1-circuit-8-channel

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774SN74AXC8T245SN74LVC244A

大家好、

在我们的设计中、我们打算使用 LSF0108PWR 作为 SPI、UART 和 GPIO 的缓冲器、在3V3处具有相同的电压电平(VREFA 和 B)。

我们是否可以将该器件(LSF0108PWR)视为缓冲器?

如果  LSF0108PWR 不适用、请建议使用任何其他器件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 不是缓冲器、而是无源开关。

    只需使用 SN74LVC244A 等普通缓冲器即可。 如果您需要切换某些通道的方向、请考虑使用 SN74AXC8T245或 SN74AXC4T774等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    如果有任何可用的8通道自动双向缓冲器,您会推荐吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动双向器件不能是缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在、我们将使用 IC 缓冲器(SN74LVC244APW)。

    该 IC 的 OE 引脚通过10K 电阻器直接连接到 GND。 功能是否正确? 或者我们是否应该使用上拉电阻器进行初始设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    /OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC、以确保上电或断电期间处于高阻抗状态

    这意味着、如果您不关心加电或断电期间输出的状态、则可以将/OE 直接接地。