This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC257:SN74HC257、CD74HC4075和 SN74HC86的 TJ (最大值)

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4075, SN74HC257, SN74HC86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003021/sn74hc257-tj-max-for-sn74hc257-cd74hc4075-and-sn74hc86

器件型号:SN74HC257
主题中讨论的其他部件:CD74HC4075SN74HC86

你(们)好  

我℃逻辑的 Tj (max)通常为150 μ s、除非以下 E2E 链接中的数据表中另有说明。  

只需与您进行双次核对即可。  

 SN74HC257、CD74HC4075和 SN74HC86的℃Tj (最大值)是否正确? 谢谢。

θJA)将最大功耗与其他公司的逻辑进行比较、因此他们尝试使用"PD=(Tj (max)-TA μ V/̊ C"来计算 最大功耗。

此外、如果该公式不正确、请告知我。  

"对于逻辑器    件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。 该值通常为150°C。"

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=logic%2525252525252520power%2525252525252520dissipation%2525252525252520calculate#

谢谢。

此致、  

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、您拥有的所有信息都是正确的。

    例如、在85C 工作温度下、采用 PW 封装(113 C/W)的 SN74HC86的功耗最高可达575mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    感谢您的回复。

    我的客户使用150C 的 Tj 来计算最大功率耗散。 我收到了客户的问题。

    根据上述公式、  SN74HC257NSR  的最大功耗  分别为1W 和 CD74HC4075NSR 的最大功耗分别为855mW。 但 Toshiba  的 TC74HC257AF 和 TC74HC4075AF 最大功耗均为180mW (如数据表所示)。  

    以上是相同的封装(SOP)、但最大功耗是完全不同的、因此客户需要确认  SN74HC257NSR 和 CD74HC4075NSR 是否能够分别实现高达1W 和855mW 的功耗?

    此外 、SN74HC86N 的功耗为812mW、也比 Toshiba 的 TC74HC86AP (500mW)大。 您还能确认这一点吗?

    如果计算正确、您能解释一下 TI IC 为什么可以允许更多功率耗散的区别吗?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    出于好奇、他们是否计划尝试通过器件驱动这么大的功率? 这不是一个电力输送器件、而是一个逻辑门。

    他们是否考虑问 Toshiba 为什么这么做?  我只能代表 TI 发言。

    180mW 是一个极低的热耗散值。 我、他们在180mW 功耗下测试了他们的器件、发现它可以工作 、然后将其额定值为该值。 器件可能具有极差的热性能-恐怕我不知道。  较小的裸片和较低的引线框质量将降低器件高效散热的能力。

    我们使用热阻值、因为热阻值对我们的客户来说更准确、并允许他们灵活地在设计中使用我们的器件。

    这些较旧的器件在匹配封装时都使用相同的热值、这不是很精确。 我们已开始集成来自多个来源的数据以提高热性能、但并非所有器件都已更新。

    我在我们的产品系列中查找了应用了更新热模型 的类似器件、看起来64°C/W 的 θJA μ W 稍微位于低侧。 当我们对其应用最新的热模型时、我希望它会增加一些、但不会增加太多。

    我查看 了16种已更新的类似 HC 系列 NS 封装器件、我发现 θJA μ W 的值范围为78°C/W 至95°C/W、 其中大多数非常接近 87°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢详细的解释。  

     θJA℃、客户了解 HC 系列的全新 T Ü V S 封装将接近87 μ C/W  

    TI 的测量似乎基于 JESD51-2A、该器件采用70um 厚度的测试模式。  

    但  θJA 使用36um 或18um 厚度模式、因此客户认为 μ m 的厚度将比数据表中所示的更差。  

     θJA 客户想知道 TI 是否拥有36um 或18um 厚度 图形的测量数据(例如,xx%或无变化)。  

    您能帮您确认一下吗? 谢谢。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我可以请求创建定制热模型、但我没有任何逻辑器件的定制数据。

    客户是否真的计划将逻辑门推至其热限值?