This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00:74HCS 门#39;CPD

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd

器件型号:SN74HCS00
主题中讨论的其他器件:SN74LVC74ASN74LVC1G74

我注意到、您的数据表中的所有74HCS 门和其他一些功能都具有10pF 的 CPD。

现在,在其他家庭,如74HC 或74LVC,他们的 CPD 因门而异。

HCS 如何实现?这是一种"干净"10pF (适用于所有)的解决方案? 初始数字?? 真的吗? 一年后的时间?

如果 HCS 的均匀10pF 不可信、如何将74HCS00与74AHC132 (11pF)进行比较?

跟进问题:

从您的数据表中: LVC00 CPD:19pF、LVC02 9、5pF、LVC32 12、5pF 和 LVC10 11pF。
我在5MHz 至31Mhz 范围内对其进行了测试:LVC00的19pF 大约是正确的,LVC02的9,5pF 是不可能的。

它的电流消耗略高于 LVC00。 LVC32的12、5pF 消耗更多,而 LVC10的11pF 又比

LVC00之间以及 LVC02和 LVC32之间。
因此 LVC 的19pF 是正确的,但其他3个消耗更多,远远超过他们错误的 CPD 数字所建议的。

如何计算这些 CPD 数字,因为它们是错误的。 数据表上的错误? 无人注意

数十年后、有哪些新功能?

如果某个门有2个输入,则是同时使用2个输入时的 CPD 值,或仅使用1,而不阻塞另一个输入时的 CPD 值  

栅极、比如与非门的 Vcc 上?

74LVC74具有26pF 的 CPD 、但其小逻辑兄弟74LVC1G74的 CPD 为37 (均为3、3V)!

这是怎么可能的? CMOS 逻辑产品说明书中的 CPD 有更多不一致之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    我想您 在这里提出了一些有趣的信息、您强调的是通常不会引起太多关注的规格。

    [引用 userid="481408" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd "]

    注意到您的数据表中的所有74HCS 门和一些其他功能都具有10pF 的 CPD。

    现在,在其他家庭,如74HC 或74LVC,他们的 CPD 因门而异。

    HCS 如何实现?这是一种"干净"10pF (适用于所有)的解决方案? 初始数字?? 真的吗? 一年后的时间?

    [/报价]

    对于 HCS 系列、由于我们如何定义规格以及该系列器件的工作方式、所有栅极都达到10pF 实际上并不奇怪。  

    从技术上讲、CPD 在2V 时约为4.5pF、在6V 时约为9.5pF、但我们在数据表中只放置了一个值、这只是一个典型值。

    我们的系统 工程师 选择使用10pF、因为 CPD 通常指定为最大电源电压。

    [引用 userid="481408" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd "]如何计算这些 CPD 数字,因为它们不正确。

    根据本应用报告中的说明测量 CPD: "CMOS 功耗和 CPD 计算"

    [引用 userid="481408" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd "]

    数据表上的错误? 无人注意

    数十年后、有哪些新功能?

    [/报价]

    是的-数十年的数据表中存在错误、我可以每天证明这一点。 我们支持数千个器件、其中许多器件是在很长时间前开发的。  其中一些误差通常较小。 这些微小的错误通常不能保证数据表的完整返工、这需要一个团队的大量时间和精力。

    当我们发现较大的误差(例如、VOH 应为"4.6"、但其读数为".6")时、无论付出何种努力、都会发生数据表修订、因为准确的规格_is _对我们来说很重要。

    至于无人注意的问题-- CPD 是一种独特的,因为我认为我在6年多的时间里,作为一名专门从事逻辑工作的应用工程师,我没有被要求对其进行验证,但这篇文章除外。 它在器件的初始开发阶段经过测试、然后作为数据表中的典型值保留。

    典型值不能提供任何保证-它们只是为您提供信息-因此可能有人在过去注意到了、但之后他们权衡了更新数据表的成本与略微更改典型值的成本、并决定将其保持不变。

    [引用 userid="481408" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd "]

    如果某个门有2个输入,则是同时使用2个输入时的 CPD 值,或仅使用1,而不阻塞另一个输入时的 CPD 值  

    栅极、比如与非门的 Vcc 上?

    [/报价]

    CPD 计算的一部分是计算多个输入/输出切换。 重要的是实现输出开关、因为输出端的功耗通常决定器件的功耗(对于较旧的器件而言、功耗不是那么大)。

    相反、在使用 CPD 计算功耗时、必须在公式中包含开关输入/输出的数量、以获得最终答案。

    [引用 userid="481408" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005015/sn74hcs00-74hcs-gates-cpd "]

    74LVC74具有26pF 的 CPD 、但其小逻辑兄弟74LVC1G74的 CPD 为37 (均为3、3V)!

    这是怎么可能的? CMOS 逻辑产品说明书中的 CPD 有更多不一致之处。

    [/报价]

    SN74LVC74A 数据表的第一个版本是1993年、而 SN74LVC1G74发布于2009年10月。 技术迅速变化----尽管这两种电源电压的额定值相似,但它们并不是在同一个工艺节点上构建的。

    (编辑:将10V 最大值更正为6V 最大值)