This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:单通道双向电压转换器、具有施密特触发输入、方向控制引脚、可从3.3V 转换到5V

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LVC1G17, SN74LV1T125, SN74LV1T126, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004959/sn74lxc8t245-single-channel-bidirectional-voltage-translator-with-schmitt-trigger-input-direction-control-pin-and-can-translate-from-3-3v-to-5v

器件型号:SN74LXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74LV1T125SN74LV1T126TXS0101

大家好、

我们的客户正在寻找一款单通道双向电压转换器、此转换器具有施密特触发输入、方向控制引脚并且可从3.3V 转换至5V。 5V 逻辑用于用户接口、但信号可能 较慢、因此需要施密特触发器。 在检查我们的产品系列后、我发现 SN74LXC8T245似乎符合客户的要求。 遗憾的是、它是一款8通道双向电压转换器

对于此应用、我们似乎没有单个器件、您能否确认我们是否可以将 SN74LVC1G17用于用户界面、然后按  背靠背配置连接 SN74LV1T125和 SN74LV1T126、如下图所示? 电路板中将安装18套此电路。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样仿真1T45器件。

    如果无源转换器正常并且内部上拉电阻不是问题、则可以使用 TXS0101。 (它还在5V 端口上提供良好的 ESD 保护。)